结果:找到"论文 算法",相关内容252条
- 选择嘉立创EDA打开文件时提示安装嘉立创EDA(电脑已经安装了,打开也可以用)
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无法打开文件 发帖人:创bao摸鱼 发帖时间:2023-02-15 01:31:00
- 大佬遇到过这个情况吗?
- PCB文件无法导出
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 文件 无法导出 发帖人:谐振王子 发帖时间:2022-10-07 15:28:00
- 32的程序编写
- 需要写一个程序,预算不多就500,主要是通过热敏电阻检测温度,然后控制半导体制冷片的工作,使舱内温度保持在一个设定值,将当前温度显示在屏幕上,需要修改设定温度时,按键修改,使温度在当前温度下一度一度的上升或者下降,温差不能偏差大,需要精度在1度以内,提供原理图,PCB图。
- 所属专栏: 项目外包 标签: pid算法控制温度 发帖人:alovey 发帖时间:2022-03-25 10:20:00
- 镜像错误:PCB,复制线条,点选参考点,按'X'或'Y'镜像,镜像算法是错误的。
- 版本:V6.4.7镜像错误:PCB,复制线条,点选参考点,按'X'或'Y'镜像,镜像算法是错误的。问题:镜像后的图像是以图像中点为参考点,失去了选择“参考点”的意义。解决:应当以复制图像时点选的参考点为参考点,进行镜像。举例:选择一段斜线,设置参考点为左下角,按‘y’镜像(注意看红色的虚线)。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 镜像 线条 算法 错误 发帖人:鸿mao鸿hao 发帖时间:2020-11-16 11:01:00
- 我强烈反对免费软件,我也不希望LCEDA免费
- 我认为,世界上所有的物品都有他的价值,只是随着时代的不同其价值有所波动软件作为一种应用广泛的东西,它当然有它的价值,而价值数字是多少是另一码事软件工程师们付出了劳动,付出了心血,他们设计出来的东西,当然是要值钱的,反过来说,一个免费的东西,负责开发它的人心态也会相当不professional,导致它自身的品质下降必须要让产品的开发者意识到,产品是有市场价值的而且,明确的会给他们带来金钱的收益,只有这样团队才会以professional的态度去做事,反过来促进了产品本身的提升在此郑重提出建议:在LCEDA还不算成熟的时候,价格可以稍微低一些,然后等到功能比较完善了,开发团队自己对自己的产品比较...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 讨论 发帖人:齐园2081 发帖时间:2020-04-18 13:44:00
- 支持国密算法低功耗MCU芯片-RJM8L151
- 采用WuhanRunjetic推出的超低功耗、高安全性的MCU芯片(RJM8L151),该芯片是增强型80C51内核的微控制器,工作功耗小于180uA/MHz,深度睡眠功耗5nA,外部唤醒小于5us并支持4路IO唤醒芯片,内部集成了12位高精度逐次逼近型ADC、2通道的多功能比较器、定时器、实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)、电源可编程电压检测(PVD)、中断控制器、硬件真随机数发生器、AES/DES/SM4硬件加密引擎及通信接口包括UATR、SPI、IIC、GPIO、ISO7816、JTAG等模块,具有性价比高、存储容量大、安全性高,功耗低、接口丰富等特点该控制的特点:1,超低功耗...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 单片机,MCU,国密算法 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-02-28 14:03:00
- 【技术论文】数字通信系统测试工具
- 本篇文章介绍了数字通信系统测试工具,如何创建用于测试数字系统的比特流、I-Q信号、IF/RF信号,还提及的Matlab/Simulink、任意波形发生器(AWG)的使用。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。数字通信系统测试工具.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 技术论文 测试 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-06 11:56:00
- 【技术论文】基于测距与指纹的室内定位算法研究
- 近年来,室内定位算法成为一个研究热点,在传统算法的基础上,相关学者也提出了一些改进算法,相比于传统算法在定位效果上也有了一定的优化,但都是局部的。传统算法都有其优缺点,那有没有一种兼容传统算法的优点又不受其缺点影响的算法呢?资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途!基于测距与指纹的室内定位算法研究.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 论文 算法 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-31 15:46:00
- 瑞迅MPC-1911嵌入式硬件解码助力深度学习
- [导读]互联网的本质在于用户经营、流量经营,而数据在这其中是最为基础的一环。数据的价值在于,可以驱动业务的增长。实际上不仅仅是在零售行业,每一个行业对于数据的应用,数据对于驱动业务本身起到至关重要的作用。以盒马鲜生的第一家店上海金桥店为例,目前线上部分的销售额已经超过了50%,这样的营收模型对于传统零售商来讲是可遇不可求的。实际上这个结果并非一蹴而就。深入进行数据管理与挖掘,可以更好的服务用户。这里面包含了两个维度的用户,一是服务于企业内部,实现数字化管理。二是在消费者层面,可以提供个性化、多元化的服务。众所周知,如上所谈到的深度数据的挖掘离不开深度学习,深度学习技术从诞生之日起至今引领人工...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 嵌入式 工控机 数据 算法 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-21 16:43:00
- 电容充放电时间计算方法
- 1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1uF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。 RC电路的时间常数:τ=RC 充电时,uc=U×[1-e(-t/τ)]U是电源电压 放电时,uc=Uo×e(-t/τ)Uo是放电前电容上电压 RL电路的时间常数:τ=L/R LC电路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)]Io是最终稳定电流 LC电路的短路,i=Io×e(-t/τ)]Io是短路前L中电流2、设V0为电容上的初始电压值; V1为电容最终可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电容 充放电 计算方法 发帖人:Genson 发帖时间:2018-12-04 22:06:00
返回